结果:找到"NB-iot OpenCPU 物联网 RTU ",相关内容602条
- 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”
- 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”VB-01/VB-02是深圳市安信可科技有限公司开发的一款离线语音识别AI模组,具有超低成本,高可靠性,通用性强的特点。一、产品性能VB-01/VB-02在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,以及免联网的纯离线识别。VB-01采用了高性能32位处理器,芯片内置语音识别神经网络计算所需要的DSP指令增强单元以及MCA算法硬件加速器,AI算法与芯片架构深度融合,搭载语音识别算法,语音增强、降噪等声学前端处理算法,为智能设备提供优秀的远场环境下语音控制、语音交互能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 离线语音;物联网;IoT 发帖人:kkkkkat 发帖时间:2021-07-31 10:31:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- 最新一款LoRa集成了单芯片SoCASR6501/ASR6502
- 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片按照以往的模块设计,一般采用SX1278、SX1276射频收发器来设计模块,例如安...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LoRa NB-IOT 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:04:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
- 求大专物联班用的STM32开发板
- 想找一个给物联网专业的大专生用的STM32开发板,最好能有让外行人觉得高逼格的产品例程
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32 IOT 物联 教学 发帖人:鑫森淼焱垚 发帖时间:2018-06-27 12:28:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
- SN12-B8是NB-IoT窄带物联网无线通讯模块,移动、联通版
- SN12-B8是一款NB-IoT窄带物联网无线通讯模块,此款是:支持移动、联通版的。SN12是一个超小型的NB_IOT无线数据模块。它是基于华为公司旗下的--海思芯片设计而成。SN12设计了丰富的外围接口和强大的软件支持平台,具备友好的二次开发软硬件平台,可以支持多种外围设备,外围通过56pinLCC邮票孔封装接口连接。支持AT等软件设计开发。支持UDP,COAP等协议。参考价格:¥52.84/个采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_193117.html数据手册:Simware_SN12硬件规格书_V1.3.pdfSimware_MD1...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: SN12-B8 是NB-IoT 窄带物联网无线通讯模块,移动、联通版 发帖人:模拟之家 发帖时间:2018-01-31 14:56:00
返回